Empower Manufacturing : des solutions système intelligentes pour les machines-outils et les processus de fabrication automatisés
Une précision, une fiabilité et une performance maximales – avec les systèmes bien pensés du HEIDENHAIN GROUP, et leurs composants parfaitement harmonisés.
En tant que partenaire, nous vous accompagnons pour rendre votre production plus efficace, plus flexible, et plus pérenne.
TNC7 :
De nouvelles fonctions pour l'usinage intégral
Les commandes TNC7 maîtrisent désormais la rectification cylindrique, le rabotage de contours et l'usinage de pourtours cylindriques, ce qui leur permet de gérer des usinages intégraux. Les utilisateurs peuvent donc faire appel à des stratégies de fraisage, de tournage et de rectification sur une même machine, sans avoir à desserrer et resserrer la pièce. Les utilisateurs de TNC7 basic peuvent d'ailleurs désormais eux aussi recourir à l'usinage de pourtours cylindriques.

La nouvelle TNC7 go :
Pour les formations et rétrofits
Présentée pour la toute première fois à l'EMO 2025, la nouvelle TNC7 go étend le concept d’utilisation intuitive et innovante de la famille TNC7 aux domaines de la formation et du rétrofit. Parmi les nouveautés phares : la fonction de "Positionnement graphique". Compatible avec les entraînements analogiques, la TNC7 go s’impose aussi comme LA solution nouvelle génération pour remplacer la TNC 128.

Le tout nouveau logiciel vTNC7 :
Un système de programmation basé sur l'IA
vTNC7 est un logiciel pour PC qui permet de créer des programmes CN pour les commandes numériques HEIDENHAIN et qui promet de révolutionner l'aide contextuelle dont bénéficient les utilisateurs, grâce à son chatbot IA. Avec Feature Based Programming, ce logiciel propose en outre une toute nouvelle fonction, capable de générer un programme en langage Klartext à partir de données de CAO qui auront été automatiquement extraites à partir de modèles 3D. Le nouveau convertisseur Klartext va lui aussi plus loin, puisqu'il est désormais capable de générer automatiquement des programmes CN qui sont exécutables sur des versions de CN antérieures à la TNC7, même lorsque celles-ci ne disposent pas des mêmes options avancées.

Visual Tool Check 1.6 :
Pour mesurer des usures à l'aide de l'IA
La nouvelle version 1.6 du logiciel Visual Tool Check, qui s'utilise avec la caméra de mesure VT 122, s'appuie sur l'IA pour mesurer l'usure des outils. La procédure, jusqu'alors manuelle, sera donc automatisée afin de pouvoir documenter plus rapidement les processus à l'œuvre : un avantage déterminant, notamment dans les secteurs du médical et de l'aérospatial, mais pas uniquement.
Associé à la caméra VT 122, le logiciel Visual Tool Check offre ainsi une solution puissante pour gagner du temps lors du contrôle global des outils, et pour obtenir rapidement des données fiables sur l'état des outils.

Utilisez le langage KLARTEXT pour communiquer avec votre robot
Avec leurs systèmes de palettes et de robots de chargement, les machines-outils automatisées sont devenues aujourd’hui des éléments incontournables des ateliers modernes. La machine-outil et le robot sont toutefois deux systèmes distincts, qui fonctionnent de manière autonome, et qui nécessitent donc d'être pilotés séparément, avec des langages de programmation différents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce type d'installations a souvent nécessité de faire intervenir deux spécialistes aux compétences complémentaires. Du moins, jusqu'à aujourd'hui.
Car HEIDENHAIN change aujourd'hui la donne en enseignant le langage Klartext aux robots. Résultat : les utilisateurs de commandes numériques TNC peuvent désormais eux aussi programmer les mouvements de leur robot, directement depuis leur interface de commande HEIDENHAIN, ce qui devrait simplifier la gestion de leur cellule automatisée : grâce à la fonction d’apprentissage (Teach-in), les trajectoires sont enregistrées, puis automatiquement converties en syntaxe Klartext dans le programme CN.
Visionnez cette animation et voyez à quel point il est simple et rapide de configurer votre machine-outil automatisée, avec flexibilité.