ETELのTMB+とTMC : ロータリーテーブルやスイベル軸の性能を最大化するトルクモータです。
LTNのスリップリング : 回転軸に温度センサや電源供給の導入を検討しているのであれば、 堅牢で高信頼性のデータ伝送と電力伝送が可能なLTNスリップリングが最適です。
開催日時:2024年11月5日(火)~2024年11月10日(日)
出展場所:東京ビックサイト 東7ホール E7123
モータは工作機械の精度と加工面品位に大きな影響を与えます。モータの性能を左右する重要な仕様値として、最大トルク、トルクリップル、負荷慣性モーメント比などがありますが、ETELのトルクモータは、多くのアプリケーションでこれらの仕様要件を申し分なく満たしています。
LTN のスリップ リングは、ステータとロータとの間で電力、信号、データの信頼性の高い伝送を必要とする多くのアプリケーションで使用されています。わずか数mAもしくは数mVから数百Aかつ数千Vまでの広範囲の電気仕様に対応しているため、映像システム、包装機械、風力発電まで様々なアプリケーションで使用されています。LTNのスリップリングは、腐食、塩害、激しい振動といった過酷な環境への耐久性があり、システム全体における機能の信頼性を向上することができます。