Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | 机床行业网站

TNC7:创新性 | 可持续性 | 可信赖性

新增四款硬件和新增的同台机床上完整加工能力,TNC7再次诠释CNC数控系统直观易用性和创造车间环境下可靠生产的新标杆。

详细了解智能、创新的TNC7数控系统,让生产更敏捷和更高效!

HEIDENHAIN亮相CCMT展会:赋能生产制造

智能化的系统解决方案可用于机床和自动化的生产过程

体验HEIDENHAIN集团所设计开发的坚固耐用系统和一体化零部件的突出特点,即超高的精度、可靠性和工作性能。
选择与我们合作,让生产效率更高、更敏捷并从容应对未来挑战。

4月21日至25日

W4号展馆,W4-A001号展位 

TNC7数控系统新技术

未来,19英寸和24英寸版的TNC7数控系统提供外圆磨削和成形加工功能。这是TNC7数控系统新增的加工能力,而在工件尺寸精度、轮廓精度和表面质量方面,TNC7数控系统更胜于以往。TNC7用户可以更轻松地一次装夹完成铣削、车削和磨削操作。

TNC7和TNC7 basic都提供新增的圆柱面加工功能。此外,TNC7数控系统还提供全新仿真和图形化编程功能,其用户向导和新增的分析功能让操作更便捷。

自动化解决方案让生产
更敏捷和更高效

在TNC数控系统上控制机器人

使用KLARTEXT对话式编程语言与机器人交流

配托盘交换系统和机床上下料机器人的自动化机床已成为车间不可或缺的设备。机器人和机床都需要运行自己的独立控制系统编程语言,因此常常需要熟悉其系统的两名专家。现在!

HEIDENHAIN的Klartext对话式编程语言已支持机器人。HEIDENHAIN TNC数控系统的用户可通过机器人所需运动的示教,在TNC数控系统的用户界面上编程机器人上下料程序,而且将其在NC数控程序中保存为Klartext代码。节省时间,并在机床安装期间实现灵活通用的自动化系统。更多信息,请观看视频。

预约面对面交流

OC 310多功能倍率调节控制器

一个多功能操作件配两个倍率调节旋钮:全新OC 310倍率调节控制器支持TNC7数控系统,现在用户只需一个操作件可调整进给速率和快移速度。新增的“条件停止”软件功能协助用户操作,更直观,更便捷,而且单手验证NC数控程序。用户只需在NC数控程序上定义断点,当程序运行到此点时,数控系统停止程序运行,例如在倾斜功能前,在换刀时或在改变加工进给速率,将其改为快移速度时。倍率调节控制器以振动进行触感反馈,简化操作员的日常操作。每一名用户都能定义需激活此功能的事件。