Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | 机床行业网站

HEIDENHAIN亮相CCMT展会:赋能生产制造

智能化的系统解决方案可用于机床和自动化的生产过程

体验HEIDENHAIN集团所设计开发的坚固耐用系统和一体化零部件的突出特点,即超高的精度、可靠性和工作性能。
选择与我们合作,让生产效率更高、更敏捷并从容应对未来挑战。

4月21日至25日

W4号展馆,W4-A001号展位 

TNC7:
全新功能助力同台机床上完整加工

外圆磨削、成形和圆柱面加工功能将成为TNC7数控系统的组成部分,再次增强在同台机床上铣削、车削和磨削的加工能力。TNC7 basic用户同样可以使用圆柱面加工功能。

TNC7 select:
全新紧凑型5轴数控系统

TNC7 select是TNC7数控系统平台中的新款产品,专用于以CAM为生产流程的高生产力5轴联动加工应用。这款紧凑型数控系统不仅提供经典TNC7数控系统的高精度和高性能,而且提供与其匹配的功能。

搭载AI人工智能的
vTNC7编程系统首次亮相

全新计算机软件vTNC7提供AI聊天机器人和其它创新功能,在与用户对话中编程NC数控程序,提供任务式支持,用户的辅助功能也更周到。基于几何特征的编程功能允许用户从3D模型的CAD数据自动生成Klartext对话式程序。然后,通过全新的Klartext Converter转换这些程序,以在TNC7版本之前、缺乏所需软件选装项的HEIDENHAIN数控系统上运行。

Visual Tool Check 1.6:
AI人工智能驱动的刀面磨损测量

全新Visual Tool Check软件1.6版为VT 122摄像头的配套软件,可基于AI人工智能测量刀面磨损,可将手动检测操作自动化,同时可将检测过程快速文档化,满足航空航天和医疗器械等行业的要求。VT 122摄像头和Visual Tool Check软件解决方案节省时间,刀具监测更全面。

更可靠和更高效的生产 HEIDENHAIN值得信赖,
强大的系统级机床解决方案供应商

自动化和机器人获益于编码器所提供的高附加值,您知道吗? 详细了解ECI 123 Splus,配振动评估功能和双编码器,高级机器人的理想选择!

更多机床专用技术和创新解决方案

五轴加工

海德汉TNC数控系统简化5轴加工操作和提高加工可靠性。更多优点。
更多信息

TNC磨削功能

一次装夹从粗加工到最终精加工:海德汉TNC坐标磨削功能值得信赖。
更多信息

Gen 3驱动器

海德汉Gen 3驱动器提供先进的接口技术、卓越的技术性能和高性能的控制单元。
更多信息

海德汉,umati的合作伙伴

“状态监控”支持许多接口。当然包括通用型机床接口umati。
更多信息