Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtual trade show | Machine-outil

TNC7 : Innovation | Durabilité | Fiabilité

L'offre en TNC7 a été considérablement développée, si bien que cette CN est aujourd'hui disponible en quatre variantes hardware, et propose des possibilités étendues pour l'usinage intégral : de nouveaux standards qui simplifient d'autant l'utilisation d'une commande numérique, et qui sécurisent les processus à l'œuvre dans l'atelier.

Venez découvrir les solutions intelligentes et innovantes grâce auxquelles usiner avec encore plus d'agilité et d'efficacité !

Empower Manufacturing : des solutions système intelligentes pour les machines-outils et les processus de fabrication automatisés

Une précision, une fiabilité et une performance maximales – avec les systèmes bien pensés du HEIDENHAIN GROUP, et leurs composants parfaitement harmonisés.
En tant que partenaire, nous vous accompagnons pour rendre votre production plus efficace, plus flexible, et plus pérenne.

De nouvelles technologies pour la TNC7

Les variantes 24 et 19 pouces de la TNC7 intégreront elles aussi prochainement les technologies de rectification cylindrique et de rabotage de contours : des évolutions qui vous permettront de réaliser des usinages complets sur une même machine, tout en ouvrant de nouvelles perspectives en matière de précision dimensionnelle, de respect des formes, et de qualité de surface. Avec les modes Fraisage, Tournage et Rectification présents sur la TNC7, les utilisateurs bénéficient d'un large éventail de technologies, faciles à mettre en œuvre. Résultat : les pièces peuvent être usinées intégralement sur une seule machine, sans nécessiter de repositionnement sur d’autres équipements, pour un gain de temps et de précision optimal.

La TNC7 et la TNC7 basic proposent par ailleurs de nouvelles possibilités en matière d'usinage de pourtours cylindriques. De nouvelles fonctions de programmation graphique et de simulation viennent aussi simplifier encore davantage la prise en main des TNC7, avec de nouvelles possibilités d'analyse, et un guidage de l'utilisateur encore amélioré.

Des solutions d'automatisation pour usiner
avec encore plus d'agilité et d'efficacité

Votre TNC sert aussi à piloter vos robots !

Utilisez le langage KLARTEXT pour communiquer avec votre robot

Avec leurs systèmes de palettes et de robots de chargement, les machines-outils automatisées sont devenues aujourd’hui des éléments incontournables des ateliers modernes. La machine-outil et le robot sont toutefois deux systèmes distincts, qui fonctionnent de manière autonome, et qui nécessitent donc d'être pilotés séparément, avec des langages de programmation différents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce type d'installations a souvent nécessité de faire intervenir deux spécialistes aux compétences complémentaires. Du moins, jusqu'à aujourd'hui.

Car HEIDENHAIN change aujourd'hui la donne en enseignant le langage Klartext aux robots. Résultat : les utilisateurs de commandes numériques TNC peuvent désormais eux aussi programmer les mouvements de leur robot, directement depuis leur interface de commande HEIDENHAIN, ce qui devrait simplifier la gestion de leur cellule automatisée : grâce à la fonction d’apprentissage (Teach-in), les trajectoires sont enregistrées, puis automatiquement converties en syntaxe Klartext dans le programme CN. Visionnez cette animation et voyez à quel point il est simple et rapide de configurer votre machine-outil automatisée, avec flexibilité.

OC 310 : L’Override Controller multifonctionnel

Un seul élément de commande, deux potentiomètres : le nouvel Override Controller OC 310 est un élément de commande novateur, qui vous simplifiera la tâche lorsque vous voudrez piloter l’avance, et l’avance rapide, avec votre commande TNC7. Utilisé en combinaison avec la nouvelle fonction logicielle "Arrêt conditionnel", il vous permettra d’amorcer un programme d’une seule main, de manière intuitive et confortable. Pour cela, il vous suffira de définir les points au niveau desquels la CN est censée s’arrêter pendant l’exécution du programme : avant une fonction d’inclinaison, ou bien encore lors du passage de l’avance d’usinage à l’avance rapide, par exemple. Aussi, l’Override Controller offre une réponse haptique, sous forme de vibrations, chaque fois qu’un événement, que vous aurez vous-même défini, se produit : une caractéristique qui saura faciliter votre travail quotidien dans l’atelier.

Consultez notre sélection de vidéos pour avoir une rapide vue d’ensemble !