新增四款硬件和新增的同台机床上完整加工能力,TNC7再次诠释CNC数控系统直观易用性和创造车间环境下可靠生产的新标杆。
详细了解智能、创新的TNC7数控系统,让生产更敏捷和更高效!
智能化的系统解决方案可用于机床和自动化的生产过程
体验HEIDENHAIN集团所设计开发的坚固耐用系统和一体化零部件的突出特点,即超高的精度、可靠性和工作性能。选择与我们合作,让生产效率更高、更敏捷并从容应对未来挑战。
4月21日至25日
W4号展馆,W4-A001号展位
TNC7 select特别适用于紧凑型加工中心,这些加工中心通过CAD/CAM系统的工作流程进行数控加工。TNC7数控系统平台中的这款新产品提供日常生产中精密加工所需的软件选装项和高性能5轴联动加工所需的数控技术。
精密高效以应对当今机床之需:
易于集成,用户界面简洁,操作便捷,无论是操作员还是机床制造商都能获益于TNC7 select数控系统。
未来,19英寸和24英寸版的TNC7数控系统提供外圆磨削和成形加工功能。这是TNC7数控系统新增的加工能力,而在工件尺寸精度、轮廓精度和表面质量方面,TNC7数控系统更胜于以往。TNC7用户可以更轻松地一次装夹完成铣削、车削和磨削操作。
TNC7和TNC7 basic都提供新增的圆柱面加工功能。此外,TNC7数控系统还提供全新仿真和图形化编程功能,其用户向导和新增的分析功能让操作更便捷。
TNC7 go数控系统将直观、现代化的TNC7用户界面提供给职业培训中心和老式机床。突出亮点是全新的“图形化定位”功能。不需要手动编写NC数控程序,用户只需在触控屏上直接绘图,画出所需的轮廓或阵列。数控系统控制位置的接近运动。
HEIDENHAIN TNC7 go简易型数控系统是TNC 128数控系统的后继产品,支持模拟驱动系统。
首次亮相于EMO展会:新一代vTNC7编程系统为HEIDENHAIN数控系统输出NC数控程序。编写2.5D应用的数控程序时,这款计算机软件可显著加快单件和小批量生产的编程速度,助力用户快速从初始设计进行到成品件。
vTNC7还为用户提供创新的功能,例如AI聊天机器人,协助用户编程,可基于几何特征编程,并可自动生成NC数控程序。然后,可用全新Klartext Converter转换这些程序,转换后的程序可在TNC7版本之前、缺乏所需软件选装项的HEIDENHAIN数控系统上运行。
同时,新增的仿真功能可详细检查重大的非切削运动,以有效增强加工信心。
基于几何特征编程的新功能可以自动生成重要的NC数控程序块,程序中的信息包括几何、加工操作、加工策略、机床自身的定位和倾斜运动。
用户可用此功能从3D模型的CAD数据中,提取各几何要素的几何描述,包括轮廓和深度信息。所提取的数据可以细化,以自动生成Klartext对话式程序。几何信息与策略信息相互分离,因此用户可将加工操作中的这些信息保存并重用,用于不同的工件。
对于在vTNC7编程系统上通过Feature-Based Programming编程功能生成的NC数控程序,全新Klartext Converter可转换其程序,并在TNC7前的数控系统上可运行这些转换后的程序,且无需具备所需的软件选装项。甚至在老款数控系统上可以运行部分TNC7循环,可确保无缝的向后兼容性,实现高灵活性,且无需额外编程。
仿真刀具中心点路径过程中,用户可以退回和快进刀具和全部机床运动特性参数,因此,机床操作员可通过vTNC7编程系统的全新仿真功能检查机床的全部关键运动。自动生成仿真日志,对于所生成的NC数控程序,进一步简化其验证操作,可实现快速可靠的故障排除。
AI聊天机器人运行在vTNC7编程系统中,HEIDENHAIN进一步加强用户的任务式编程支持。这款聊天机器人以HEIDENHAIN在人工智能领域所积累的丰富经验为基础,体现HEIDENHAIN持续研发的里程碑式新阶段。也体现HEIDENHAIN部署人工智能技术的严谨性,将创新的研发成果转化成对用户的实际支持。
全新AI聊天机器人专用于vTNC7编程系统,支持编程系统的全部功能,无需用专业术语对话,在用户编程期间,为用户提供提示,甚至提供Klartext代码的编程建议。
TNC7 basic配HMI中的小款显示屏,这是畅销的TNC 620数控系统的后继产品。16英寸的触控屏也是全高清分辨率。特别适用于空间有限的用户,只需基本功能的机床操作面板。在TNC7 basic数控系统上,可使用TNC7特色和范围广泛的软件选装项,更高用户友好性、更高操作效率和更高过程可靠性。
一个多功能操作件配两个倍率调节旋钮:全新OC 310倍率调节控制器支持TNC7数控系统,现在用户只需一个操作件可调整进给速率和快移速度。新增的“条件停止”软件功能协助用户操作,更直观,更便捷,而且单手验证NC数控程序。用户只需在NC数控程序上定义断点,当程序运行到此点时,数控系统停止程序运行,例如在倾斜功能前,在换刀时或在改变加工进给速率,将其改为快移速度时。倍率调节控制器以振动进行触感反馈,简化操作员的日常操作。每一名用户都能定义需激活此功能的事件。