Virtual trade show | Macchina utensile

TNC7: Innovativo | Sostenibile | Affidabile

Costantemente perfezionato, con quattro varianti hardware e possibilità ampliate per la lavorazione completa, TNC7 continua a definire gli standard in termini di facilità d'uso di un controllo numerico CNC e processi sicuri in officina.

Scoprite le soluzioni innovative e intelligenti che vi permettono di produrre con ancora maggiore efficienza e agilità!

Empower manufacturing

Soluzioni di sistema intelligenti per macchine utensili e processi produttivi automatizzati

Scoprite la massima accuratezza, affidabilità e performance con sistemi ottimizzati e componenti armonizzati di HEIDENHAIN GROUP.
Come partner, vi affianchiamo per rendere la vostra produzione più efficiente, flessibile e a prova di futuro.

Nuove tecnologie per TNC7

In futuro, le varianti da 24" e 19" di TNC7 padroneggeranno anche le tecnologie Rettifica cilindrica e Sagomatura profilo, per consentire una lavorazione completa e la produzione di pezzi con eccezionale precisione dimensionale, accuratezza di forma e qualità superficiale. Gli utenti del controllo numerico TNC7 disporranno di pratiche funzionalità di fresatura, tornitura e rettifica senza dover riserrare il pezzo sulla macchina.

TNC7 e TNC7 basic offrono inoltre nuove potenzialità per la lavorazione di superfici cilindriche. Grazie a una guida utente ulteriormente migliorata e a nuove opzioni di analisi, le funzioni innovative per la programmazione grafica e la simulazione semplificano ulteriormente l'utilizzo intuitivo dei controlli numerici TNC7.

Novità nel TNC7 HMI-Portfolio: TNC7 go

In occasione della EMO 2025, TNC7 go lancia il concetto di comando intuitivo e all'avanguardia della famiglia TNC7 nel campo della formazione professionale e del retrofitting. Uno degli highlight è la nuova funzione "Posizionamento grafico". Invece di scrivere un programma NC, l'utente disegna le sagome o i profili desiderati direttamente sul touch screen. Il controllo numerico gestisce l'avvicinamento alle posizioni.

Come controllo numerico parassiale in grado di gestire anche azionamenti analogici, TNC7 go è il successore di nuova generazione del controllo numerico TNC 128 HEIDENHAIN.

TNC7 basic: il controllo numerico a 3+2 assi

TNC7 basic completa la gamma HMI verso il basso e rappresenta l'evoluzione della popolare versione TNC 620. Anche il touchscreen da 16" di TNC7 basic possiede una risoluzione Full HD. E per una soluzione particolarmente compatta è possibile abbinare TNC7 basic al pannello operativo della macchina con le funzionalità essenziali. L'operatore dispone sempre dell'ampio pacchetto di opzioni con le tipiche funzioni TNC7, che consentono di utilizzare il nuovo livello di controllo numerico HEIDENHAIN con semplicità, efficienza e sicurezza di processo.

Nuovo

OC 310: l'Override Controller multifunzionale

Due potenziometri in un elemento di comando multifunzionale: il nuovo Override Controller OC 310 agevola il lavoro sui controlli numerici TNC7, perché con OC 310 l'operatore può regolare avanzamento e rapido con un innovativo elemento di comando, supportato anche dalla nuova funzione software "Arresto condizionato". L'utente può così eseguire i programmi NC in modo intuitivo, pratico e con una sola mano. Definisce semplicemente punti di arresto nel programma NC, in cui il controllo numerico si ferma durante l'esecuzione del programma, ad esempio prima di una funzione di orientamento, ad ogni cambio utensile oppure al passaggio dall'avanzamento di lavorazione al rapido. La routine quotidiana in officina è facilitata anche dal feedback tattile dell'Override Controller con vibrazione. L'utente stesso può definire gli eventi rilevanti per questa funzione.

Per una rapida panoramica: la nostra videoteca