고도로 복잡한 애플리케이션의 직관적인 작동? 이제 터치스크린에서 바로 가능합니다. 표준 작업을 위한 많은 통합 솔루션이 일상 업무를 단순화합니다. 사실, 전체 사용자 안내 시스템은 이 아이디어를 중심으로 설계되었습니다! 예를 들어, 프로빙 공정을 통해 자동으로 유도되는 신개발 프로빙 사이클을 사용하십시오.
가공 공정 전반에 걸친 지원
TNC7을 사용하면 프로그래밍에서 프로그램 검증, 기계 설정에서 실제 가공에 이르기까지 모든 작업에서 더 쉽게 가공할 수 있습니다. TNC7은 초기 설계에서 완성된 공작물에 이르기까지 모든 단계에서 작업 중심적인 지원과 신중하게 설계된 솔루션을 제공합니다. 그래픽적인 프로그래밍 기능을 사용하십시오: 터치스크린에서 직접 공작물을 그리면 TNC7이 가장 빠른 컴퓨팅 속도로 도면을 Klartext로 변환합니다.
맞춤형이 가능한 사용자 인터페이스를 즐기십시오
TNC7 사용자 정의: 즐겨찾기를 저장하고, 상태 정보를 어느 곳에 표시할 것인지, 즉 대시보드 작업장을 결정합니다. 사용자는 전체 작업장, 독립된 팀 또는 각 개별 사용자에 대해 이를 선택할 수 있습니다. 이 경우 현재 필요한 것이 무엇인지 정확히 알 수 있어, 기계가 각 단계에서 보다 쉽게 운전하도록 만들 수 있습니다.
완벽한 공정 신뢰성
TNC7를 사용한 DCM(동적 충돌 모니터링)은 새로운 세대로 진입하고 있습니다. DCM은 기계 구성요소와 공구 간의 충돌을 방지하는 것 이상의 역할을 합니다. 또한 치구를 3D 파일 형식으로 불러오기 및 모니터링하기도 가능하며, 새로운 사이클의 그래픽 지원으로 치구를 쉽게 정렬할 있습니다.
TNC7에 관한 자세한 정보를 원하는 기계 제조업체입니까?
이 기회를 사용해 당사 전문가와 상담하고, 신형 TNC7 컨트롤러에 관한 질문을 하십시오.